This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.1408万:原理图查看支持

Guru**** 2529000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098461/dac81408-schematic-review-support

部件号:DAC8.1408万

你(们)好

我的客户Simplo将DAC8.1408万用于电池测试设备产品。  

您是否可以支持查看原理图(请在附件中找到),以了解您是否有任何建议? 谢谢你。  

以下是项目信息。  

  • 最终客户:SMP
  • 应用:蓄电池测试设备
  • MP时间表:2022Q4.
  • 预测:1k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您要求查看原理图,请附上相同或高分辨率图像的pdf。 某些网络名称不可见。 例如: VSS通过电容器连接到接地,但没有网络名称。

    为什么引脚10未接地? 它被命名为Net VG,它是否在某处连接?

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,AK,  

    感谢您的支持。 是的,我正在寻求原理图审查支持。  

    PDF格式的示意图将在我的一侧加密,所以这就是他们与我共享图像的原因。  

    我要求他们重新生成图像。 请在附件中找到。

    e2e.ti.com/.../Stack-DAC8.1408万.zip

    谢谢!  

    千斤顶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请看下面我的评论。

    1.引脚10应接地,我在原理图中没有看到接地(单元1-7)

    2.贵国是否计划使用单极或双极输出设备? 如果其单极VSS应连接至GND。 我在原理图中没有看到此针脚的任何网络名称。 此引脚看起来就像连接了盖子的浮动引脚一样好。 (您需要选择接地或为此引脚提供-ve电源)

    3. GND1和GND2是否连接在主板上的某个位置? 需要此单独的GND?

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,AK,  

    感谢您的评论。  

    关于第二条评论,设计用于单极输出(0~40V),他们遵循EVM设计,首先缩短2 VSS,然后通过两个1uF电容器连接到GND。 您的意思是他们应该可以选择直接连接到GND吗?  

    关于第三条评论,GND1和GND2有两个不同的电压电平(堆栈设计)。 它将有两个交流/直流适配器;这两个适配器将不会连接。 为了采用堆栈设计,它们将第二个DAC GND连接到第一个DAC单元7的GND。 您对此类设计有什么建议吗?  

    谢谢。  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK明天将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果是单极操作,则应将VSS连接至GND。 选择该选项。

    我了解堆叠设计。 确保GND节点处于适当的水平,且不超过设备限制。

    谢谢!

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,AK:  

    感谢您的支持。  

    关于您的第二条评论" 确保GND节点处于适当的级别,而不超过设备限制",我想与您再次确认。 您是指GND电压(-0.3V至0.9V)吗?

    谢谢。  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我指的是-0.3V至0.9V RFEGND至GND

    此致,

    AK