This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1.1001万B:DAC1.1001万B的辅助电压电源

Guru**** 2814995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099542/dac11001b-complimentary-voltage-supplies-for-dac11001b

部件号:DAC1.1001万B

是否有推荐的电源参考设计来为 DAC1.1001万B提供±18V VCC和VSS以实现满刻度±15V输出摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以使用+/-18V电源操作+/-15V满刻度输出摆幅,但 不能保证设备性能,因为电源余量必须为5V最小值。

    您可以使用外部运算放大器来操作DAC输出+/-5V (+/-15V电源)和3x增益,以保持DAC性能。