This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6142:当ads6142的温度过高(约高于50度)时,输出有噪声。

Guru**** 2560730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100150/ads6142-when-the-temperature-of-ads6142-is-too-high-about-higher-than-50-degrees-the-output-has-noise

部件号:ADS6142

问题描述:

当热像仪测试芯片的温度上升50度后,输入为0,输出有噪音和严重干扰。 输出波形显示在随附的图片中。 温度降低后,输出噪音消失,输出波形特别干净。 请帮助分析。

PCB说明:

电路板的模拟接地和数字接地不是在单点接地。 这两个理由是相同的。 有关原理图和一些PCB图,请参见附件。 如果对PCB布局有任何好的建议,您也可以提供以下信息。谢谢!

 e2e.ti.com/.../1425.ADS6142_5F009F530674FE56_.pdf</s>6142 53.0674万