This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168:写/读功能的寄存器设置

Guru**** 2554070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099729/ads8168-register-setting-on-write-read-function

部件号:ADS8168

大家好,

我有一个关于写/读功能的寄存器设置的问题。

 

在数据表中,地址以十六进制表示。 例如,对于channel_ID (表30),它是1d (在bin中为=1.1101万),它是5位。  

另一方面,在7.5 2一节中,提到地址是11位。

我猜它应该对齐,因此1.1101万应该是0万11101。1.1101万。 我的理解是否正确?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kurumi:

    您的理解是正确的。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Cynthia:

    理解,谢谢!

    此致,

    库鲁米