This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:原理图回顾

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149, OPA857, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092518/ads4149-schematic-review

部件号:ADS4149
主题中讨论的其他部件: OPA857THS4541

您好,

PFA ADS4149的原理图。

请查看示意图。

此致,

Jainendra  

e2e.ti.com/.../OTR_5F00_SCMPDF_5F00_ADS4149.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jainendra:

    我认为这个原理图很好。 我没有发现任何问题。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的反馈。

    我们使用了ADS4149与器件部件#THS4541RGT的接口。 是否正常?

    还有一个部件#OPA857与部件#THS4541RGT一起使用。   是否正常?

    请查看示意图。

    此致,

    Jainendra   

    e2e.ti.com/.../OTR_5F00_SCMPDF_2D00_ADC4149_5F00_12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jainendra:

    不确定该放大器和ADC之间的共模电压是否工作正常。 我正在将此信息转发给放大器团队进行审查。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jainendra:

      ADS4149需要0.95V的低输入共模电压。 您共享的示意图显示,您正在通过分压器将THS4541的VCM设置为0.95ishV,这是正确的。 但是,请注意失真性能降低,并且由于VS+2的公共模式存在偏差,I/O余量降低。 有关详细信息,请阅读THS4541数据表中的章节8.3。  

     否则,您的原理图看起来很好。 在放大器的输出端,您似乎是交流耦合,因此根据您的输入信号,您可以改为将VCM设置为VS+2以获得更好的性能,然后将输出级后直流阻塞电压上限设置为0.95V (ADC VCM)。

    谢谢!
    Sima