This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:选择用于LIDAR应用的宽带前置放大器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, LMH6401, LMH3401, ADS54J60, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100164/ads54j60evm-selection-of-wideband-pre-amplifier-for-use-in-lidar-application

部件号:ADS54J60EVM
线程中讨论的其他部件: LMH6401LMH3401ADS54J60TSW54J60EVM

您好,TI:

在德州E2E论坛上提交了有关TI ADS54J60EVM与平衡变压器ADT1-1WT配合工作方式的主题后,我们得出结论认为,在我们的使用案例中,此德州ADC/FMC板不会像预期那样运行。

更具体地说,我们的信号来自光刻器,然后通过SMA同轴电缆馈送到德州ADS54J60EVM FMC板。 频率内容在40MHz到120MHz的范围内。

如您所见,第一个"峰值"几乎为200mV p-p,我们还有一些较小的峰值,它们在20mV-25mV p-p的范围内 理想情况下,我们希望保留所有频率内容,同时利用ADC的全刻度范围(1.9V p-p)。

我有以下问题:

1)即使"较小"峰的功率/振幅比"较大"峰的功率/振幅低很多,它们的频率内容是否会保留?

2)什么是一款出色的德州仪器(TI)宽带放大器,它能带来最小的噪声,同时利用ADC的全量程(1.9V p-p)?

3)如果我们放大信号到ADS54JEVM的SMA连接器的峰间输入超过5V p-p (即使用具有高增益的放大器放大“较小的峰”),ADC是否会将其转换为最大值(8000和7FFF)?

4) ADT1-1WT不平衡变压器的输入中有75欧姆的阻抗,应考虑哪些阻抗特性? 鉴于大多数商用放大器使用50欧姆阻抗,这将如何影响最终增益?

总之:我们希望在TI ADS54J60EVM的SMA输入之前使用放大器,以便在40MHz-120MHz范围内保留所有频率内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasios,

    TI提供了一个TSW54J60EVM,它将LMH3401固定增益差动放大器连接到ADS54J60的一个通道,将LMH6401 VGA差动放大器连接到另一个通道。 我已附上该主板的示意图供您参考。

    此致,

    Jim   

    e2e.ti.com/.../0044.TSW54J60EVM_2D00_SCH_5F00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    此时,我们已经投资购买ADS54J60EVM板。 我们不能为购买此ADC支付超过1000€的费用。

    您能想到任何接受SMA输入的独立放大器吗?

    您如何看待我们需要的收益? 20dB增益是否足够? 这将使"较大峰值"为2Vpp,而"较小峰值"为0.5Vpp。 我不知道ADC将如何处理更大的增益,但我认为它将“削减”上下值(从而在信号超过1.9Vpp时提供8000h和7FFFh值)。

    此致,
    Anastasios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasios,

    不确定您需要多少收益,因为我不知道您的投入水平。 我建议您在高速放大器论坛上发布有关放大器的问题。

    此致,

    Jim