This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:即时模式计时

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097270/tla2518-on-the-fly-mode-timing

部件号:TLA2518

查看图32 (即时模式),我很难理解CS和采集/转换之间的计时关系。

我的理解是,转换从CS的上升边缘开始,并且转换数据无法读取(即 SCLK必须保持非活动状态),对于此上升沿之后的tCONV=600ns。 然后 ,需要5个SCLK周期来选择下一个信道--在60 MHz时为83ns。 如果在第五次SCLK之后立即开始采集,则必须在下一次CS上升边缘之前通过额外的Tacq=400ns。 因此,最小转换周期似乎为600+84+400 = 1083ns。 我是否有误解? 是否有方法使用即时模式实现1000ns转换周期?

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森  

    您应该能够以60MHz实现完整的吞吐率,但您的担心是正确的。 我需要一些时间与团队联系,以便更好地了解这一点并回复您。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jonathan:

    查看后,不应单独考虑五个时钟脉冲,它们可能在转换期间发生。 这意味着数据传输需要 足够快,以便在所需的周期时间(减去最少200 ns CS高时间)内进行 ,从而满足所需的周期时间。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Cynthia的回复。

    也许我误解了tCONV的含义。 如果我在信道ID中开始计时,我也会对上一信道的数据计时。 如果我 驱动CS low,并在CS high time (CS高时间)最少200 ns后开始计时,我是否违反tCONV?

    谢谢!

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jonathan:  

    我 继续推动与我的团队就此展开讨论,因为我同意您的思维方式,下面是更详细的解释。

    数据表和图32演示了与延迟0的通信。

    以实现这一目标

    延迟0操作(如数据表中所示,特别是图32)

    1. 主机在tCONV后使CSZ降低
    2. SDI上的前5位表示要选择的下一个信道。 多路复用器切换至第六时钟上的下一个信道
    3. 从6时钟到下一个CSZ上升边缘将是采集时间。

    请注意,这与您最初对初始5 SCLK (除转换和采集时间外)的理解一致。 小组讨论了这一点,如果输入驱动电路可以在taqc_min(400ns)–5*SCLK内充分稳定下来,则可以缩短采集时间,以弥补5个初始时钟脉冲的时间并满足1MSPS采样率。 如果使用的采集时间小于t_ACQ min,设备仍将按预期运行

    现在,当我提到在t_conv和计时数据之前生成CS时,您正确地理解设备会对之前的转换数据进行计时。

     我希望这能有所帮助

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cynthia:

    我从您的回复中了解到,tite_min (400ns)不是一个严格的限制,而是可根据输入驱动电路进行管理。

    请帮助我确切了解您所指的'输入驱动电路'。 您是指TLA2518内的模拟电路,如图22所示?

    我如何知道 内部电路在小于400ns时是否稳定下来?

    谢谢!

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的打包正确。  

    输入驱动电路是ADC的输入信号源,例如传感器或电源导轨等。 不是TLA2518。  

    然后信号源需要能够在采集时间内将ADC输入驱动到半个最低有效位(LSB),以使ADC测量准确无误。 为此,上面图22中所示的C_SH电容器需要在采集时间内在输入信号电压的LSB内充电。  

    有关详细信息,我推荐 TI精密实验室ADC ~单击此处~

    特别是以下视频:

    SAR和delta - sigma:基本操作

    驱动不带放大器的SAR ADC

    此致

    Cynthia