This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662EVM:ADC3662最大信号 输入电压

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662, ADC3662EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100076/adc3662evm-adc3662-signal-max-input-voltage

部件号:ADC3662EVM
主题中讨论的其他部件:ADC3662,TSW1400EVM

尊敬的女士们,先生们:
我们最近购买了ADC3662EVM和TSW1400EVM。 我们已尝试在用户指南的帮助下将设备投入使用。 我们使用内部时钟而不是外部时钟。 硬件修改是按照说明进行的。 现在,我们想按照说明将外部信号连接到ADC,但我们不能确定输入信号的最大电压。 由于用户指南仅描述信号应具有(5 MHz,功率级别为~+15 dBm), 但是我们必须在信号发生器上设置振幅功率级别和偏移,我们在ADC的数据表中查找模拟输入的内部电阻以计算最大电压。 但是我们不是很确定ADC3662的内部电阻是多少以及信号的最大电压可能有多高。

非常感谢。

此致

Quirin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quirin,

    模拟输入电压在下面的数据表中显示为3.2Vpp。 信号发生器不需要直流偏移。 输入信号的任何直流组件都将被模拟输入平衡变压器删除,因为平衡变压器本身是交流耦合的。 如果您希望保留输入的直流组件,则需要修改EVM以实现直流耦合操作。

    我建议从信号发生器上的低功率电平(例如5dBm)开始,然后慢慢提高功率电平,直到HSDC Pro报告音频接近满刻度(例如-0.5dBF)。 全刻度为0dBF。 您想操作低于全尺度的零件。 (如下所示是针对不同的ADC,因此数字会有所不同,但这是用于显示基本测量相对于ADC满量程的测量值的测量值。 此图中显示的是-12dBFS,这意味着此特定ADC可以接受比当前应用于输入的音高12dBm的输入音。)

    谢谢,Chase

    编辑:我不确定图像模糊的原因。 如果您单击图像,它将更加清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chase:

    我尝试了它,就像描述的那样,但不幸的是我没有得到逻辑输出。

    谢谢Quirin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Quirin:

    您的EVM已设置为10MHz板载时钟,但HSDC Pro将采样率显示为25M,这仍将捕获(如您所见的噪声基线),但基本的不会以5MHz的正确频率出现。 相反,由于数据的输入速度比HSDC Pro预期的慢2.5倍,因此提示音将比实际输入提示音高2.5倍。 所以,如果你仔细看,你可以看到12.5MHz的基本。 要纠正此问题,请将ADC输出数据速率更改为10M或切换25MSPS的ADC配置。

    谢谢