This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:如何将代码转换为位?

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100027/ads124s06-how-to-convert-codes-to-bits

部件号:ADS124S06

您好,  

我们将 ADS124S06IPBS 用于网桥传感器。

 在ADS124S08EVM 用户指南中,

https://www.ti.com/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf?ts=1652088628119&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS124S06

提到噪声代码被转换为位(即) 117.7 代码并转换为6.803 位。

如何转换? 此转换是否有任何公式。

请给出您对此的答案。

谢谢,此致,

Sneha.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha.K:

    这是从Base10到BASE2的转换。  您可以使用长除法多次将2除以十进制数。  但是  ,使用日志转换(如log2 (十进制数))通常更容易。  但是,许多计算器不会直接进行此转换(除非您可以在线找到一个)。  您可以采用log10 (十进制数)/ log10 (2)。   

    在本例中,我们可以采用log10 (117.7)/ log10 (2)= 2.07 / 0.301 = 6.87 ,现在相当于位数。  要验证您的计算,只需将其转换回十进制2^6.87 = 117个代码。  这里我们看到了一些舍入错误,但它足够接近。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Bob的澄清。 这是一个需要 帮助的问题。