This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:afe4404evm

Guru**** 2544590 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096556/afe4404evm-afe4404evm

部件号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他部件: AFE4404

e2e.ti.com/.../afe4404evm.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    固件更新似乎未成功进行,如下图所示。

    请要求客户按照AFE4404EVM用户指南第7节中概述的相同步骤再次升级固件。  请注意,在将EVM的USB电缆插入PC时,必须按下开关SW2。 仅在应用程序显示'找到1个设备'后才释放开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2022.0429万.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    请让客户尝试以下目录中的固件十六进制文件: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater \AFE4404_EVM_FW_EP.txt 1.5

    如果出现错误,请分享所执行的步骤和错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2022.0429万-_2800_1_2900_.docx</s>2800 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    请让客户尝试以下目录中的固件十六进制文件: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \AFE4404 EVM GUI\Firmware Updater \AFE4404_EVM_FW_EP.txt 1.5

    如果出现错误,请分享所执行的步骤和错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我再次尝试了您的建议。 当我n‘t Win7虚拟机上的固件1.2 7.2)时,它不工作。 当我修复Win7系统上的固件(1.2)时,它工作正常。