This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8422:AD转换数据的极性

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, ADS8422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102018/ads8422-polarity-of-ad-conversion-data

部件号:ADS8422
主题中讨论的其他部件:THS4131

您好,

我考虑使用AD转换电路,该电路使用ADS8422和THS4131。
我根据ADS8422数据表中的图29来考虑此电路。

THS4131负输出连接在图29中ADS8422的+IN。
在图29中,THS4131正输出连接到ADS8422的输入端。

我想确认以下条件下AD转换数据的极性。

条件:

—THS4131的正输入(390ohm侧)为正电压。
—THS4131的负极输入(390ohm侧)为0V。

此致,

网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好mesh,

     图29中电路的VIN输入极性标记不正确;THS4131将反转差分输入电压(增益=-1)。  

    假设Vref=4.096V。

    +VIN (390ohm侧)= 4.096V

    -VIN (390ohm侧)= 0伏

    正极输入(ADC正极输入)= 0V

    输入(ADC负输入)= 4.096V

    vadc_diff =[(+in)-(-in)]=-4.096V:vadc_code=0x8000h

    如果反转输入极性:

    +VIN (390ohm侧)= 0伏

    -VIN (390ohm侧)= 4.096V

    +in (ADC正输入)= 4.096V

    输入(ADC负输入)= 0V

    vadc_diff =[(+in)-(-in)]=+4.096V:vadc_code=0x7FFFh

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Keith

    感谢您的回复。

    我将根据您的回复设计广告转换电路。

    此致,MESH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Keith
    为了确保连接THS4131到ADS8422,我还有其他问题。

    <问题>
    我要确认以下连接中的项目。
    -下一个连接的每个电路操作都没有问题。
    -如果在下一个连接中,4.096V输入至THS4131的+ VIN (390ohm侧),0V输入至THS4131的-VIN (390ohm侧),则AD转换结果将为0x7fff。

    <THS4131与ADS8422>的连接
    -将THS4131 Vout +连接至ADS8422 +输入
    -将THS4131输出电压连接至ADS8422输入

    此致,
    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好mesh,

    是的,如果您按照描述更改连接:

    -将THS4131 Vout +连接至ADS8422 +输入
    -将THS4131输出电压连接至ADS8422输入

    然后,您将获得0x7FFFh转换代码,其中+VIN=4.096V和-VIN=0V。

    此致,
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Keith:

    感谢您的回复。

    我将更改原理图。

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!

    此致,
    Keith