This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD等级(P/N:ADS1286UA/2K5)

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1286, ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102669/esd-ratings-p-n-ads1286ua-2k5

主题中讨论的其他部件:ADS1286ADS7042

大家好,你好。

部件号:ADS1286UA/2K5

我正在为此零件号创建交货规格。
客户是Panasonic。
在资格总结中,ESD-HBM和CDM的结果被描述为"见数据表"。
但是,数据表不显示ESD的结果。
请告诉我测试结果。

此致,
山田一木(Satori-SPT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamada-san,

    我们无法找到ADS1286产品的ESD数据。 根据产品发布时间和类似团队的设备,其评级在以下范围内:

    • HBM: 750V - 1.5kV
    • CDM: 200V- 250V

    您是否考虑过较新的产品,如ADS7042或ADS7049-Q?  它们是类似的1通道SAR转换器,但更新和速度更高。  请注意,如果在20KSPS下使用它们,它们的功率将降低到较低的级别,如ADS1286。