This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:将AVDD和DVDD分离器盖组合在一起

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100434/ads1292-combine-avdd-and-dvdd-decouple-caps

部件号:ADS1292

对于我的应用,AVDD和DVDD都具有相同的3V电源,并且都连接到相同的GND。 是否可以组合分离盖? 在这种情况下,我是否需要增加他们的容量以及增加多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否拥有/使用ADS1292评估套件/电路板(EVM)?

    根据数据表和EVM用户指南, 不建议使用相同的AVDD和DVDD电源,这可能会显著影响噪音和性能。

    也不要建议组合去耦合盖。

    出于实验目的,您仍可以尝试/测试/收集数据/研究和比较/分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    我正在使用一个由单个电池供电的定制板。 因此,我不能分开供应。 应用程序的最大问题是节省空间,因此我必须接受性能下降。 我只是想知道是否有人在这方面有经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有/使用ADS1292评估套件/电路板(EVM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    对于房屋清洁,我要关闭此TT /线程。
    如果您有其他问题,请随时打开另一个TT /线程。

    谢谢