This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:dac37j84增益不匹配和增益错误

Guru**** 2509175 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101859/dac37j84-dac37j84-gain-mismatch-and-gain-error

部件号:DAC37J84

您好,  

从dac37j84.pdf第8页,6.5 DC电气特性表I可以看到DAC增益错误是2 % FSR,增益不匹配错误是2 % FSR。  

问题1:

什么是增益不匹配错误? 这种增益在两个单独的DAC通道之间不匹配(知道我们在封装中有4ch)还是可能存在其他不匹配参考。 我在文档中找不到一个好的定义。

问题2:

如何理解设备差分输出上下文中的增益误差? 这是否意味着增益计算的零参考在范围的中间(而不是在零代码处,因为它通常用于此参数)? 如果是这种情况,那么这是否意味着在代码为零时,我们将获得最大增益误差还是仅获得 一半增益误差?

谢谢!

DES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Des,

    1.增益不匹配是DAC通道之间的增益差异

    2.增益误差定义可在以下应用说明中找到:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa013/slaa013.pdf

    图4.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,他们回答了我的第一个问题。

    关于第二个问题 和图4,我知道增益误差可以在曲线的任何点发生,但它只能在对代码0进行偏移校正后测量。 如果这种理解是正确的,那么这就回答了我的第二个问题。

    谢谢!
    DES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更详细地说明我的问题,我尝试评估代码为零时可能的最大偏移量。 根据数据表,该值为0.001 % FSR,而根据数据表,增益误差为2% FSR。 在这种情况下,如果不对代码0进行初始补偿/校准,我会认为代码0的总误差可能等于两个错误的总和。 这是我真正的问题, 没有校准的代码零的错误是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Des,

    我的理解增益误差定义为代码0校准。 但是,我们可以仔细检查并回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DES,

    此设备上增益错误的ATE测试如下所示:

    1. 在reg0x30处强制0x0。
    2. 测量DAC输出的P和N处的电流 ,并计算每个通道的增益误差(=(I@P-I@N)/IExpected-1)* 100 %。
    3. 日志增益与 通道A和通道B以及通道C和通道D之间的+/- 2 % 限值不匹配
    4. 对0x7FFF@0x30和0xFFff@0x30重复步骤2和3。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:  

    这会在不同的通道之间产生增益差异,而我对没有校准的单通道偏移感兴趣。

     从上面的帖子中得出结论认为 ,代码0处的2 % 增益不匹配将显示为 偏移,这似乎是合乎逻辑的,因为增益不匹配是在不同通道的代码0处测量的。   

    如果 我在这里遗漏了一些东西,请更正我。

    谢谢!
    DES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Des,

    步骤2本身就是增益误差计算,步骤1强制输出为0代码。