This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8412:ADS8412和THS4131的组合

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, ADS8422, ADS8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102318/ads8412-combination-of-ads8412-and-ths4131

部件号:ADS8412
主题中讨论的其他部件:THS4131ADS8422

您好,

我考虑使用AD转换电路,该电路使用ADS8422和THS4131。
当前我的原理图位于ADS8422数据表中图29的电路上。
但是,当前的ADS8422市场投入已变为零。

因此,我正在考虑将ADS8422替换为ADS8412。
由于ADS8412没有COMMOUT信号,我将为THS4131的VOCM引脚输入添加2.048V参考电压IC。

THS4131的输入电压范围为+/-10V。
THS4131的增益为0.325。 (390ohm和1200ohm的连接)

我想知道有关ADS8412和THS4131组合的评论。

此致,
网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好mesh,

    ADS8412的模拟输入结构与ADS8422非常相似。  两个关键参数是输入采样电容和采集时间。

    ADS8412:
    输入电容,25pF
    采集时间,100nsec

    ADS8422:
    输入电容,30pF
    采集时间,70nsec

    由于ADS8412的采样电容更小,采集时间更短,因此驱动起来更容易。  THS4131能够在这种情况下无问题地驱动此输入,因为它可以在更短的时间(70nsec)内驱动ADS8422的更高电容。

    如果对如何驱动开关电容器ADC输入的更多详细信息感兴趣,请查看TI Precision Labs - ADC材料。

    https://training.ti.com/introduction-analogue-digital-converters-adcs?context=112.8375万-1139102</s>113.9102万

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Keith:

    感谢您的回复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致,

    网格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!