This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09SJ1300:关于FPGA选择的SerDes数据速率

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09SJ1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102365/adc09sj1300-about-serdes-data-rate-for-fpga-selection

部件号:ADC09SJ1300

大家好,

我的客户想评估一下,当ADC09SJ1300以1.3Gsps的高采样率运行时,SerDes的数据速率将是多少。 它们将使用四个SerDes通道(L=4)。 这是为了选择合适的低成本FPGA。 他们想知道JESD204B和JESD204C的最大数据速率(L=4)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    JMODE15将为您提供每个通道四个通道,这些通道将是您的所有通道,因为您使用的是单通道ADC。 由于其编码规范和数据包格式,这是传输数据的最有效模式。

    它将为您提供大约1.3Gsps * 12位分辨率* 66/64编码 /4通道= 4.02 GHz数据速率。 尽管它是9位部分,但它的设置与ADC12QJ1300相同,ADC12QJ1300 有12位。

    JMODE13和JMODE11需要更高的数据速率(分别为4.06 和5.2 GHz),因为它们的8B/10B编码规范不够充分,但在任何其他方面都不会更好

    谢谢!

    已绘制