This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADs1291最大SPI时钟

Guru**** 2868440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099546/ads1291-ads1291-maximum-spi-clock

部件号:ADS1291

大家好  

使用内部时钟 512Khz时,ads1291的最大SPI时钟是多少?  

谢谢你  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有ADS1291评估套件/板(EVM)?

    根据数据表,

    如果f_clk为512 kHz,即1953.125 ns周期,则需要设置 LoFF_STAT寄存器=0的CLK_DIV位。

    在寄存器读取和写入期间,SCLK的速度只能是f_clk的两倍,

    因此,如果f_clk为512 kHz或2.048MHz,f_SCLK不能分别高于1024 kHz或4.096MHz -  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此标签/线程已等待处理超过1周。

    对于房屋清洁,我要关闭此TT /线程。 如果您有其他问题,请随时打开另一个TT /线程。

    谢谢