This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:外部时钟视频级别

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102524/ads127l11-external-clock-votlage-levels

部件号:ADS127L11
主题中讨论的其他部件: TXU0101

假设我运行的是ADS127L11,AVDD和IOVDD的电压为+5V,AVSS的电压为0V,我想为CLK提供外部振荡器的输出。

该振荡器输出的CLK引脚的可接受电压水平是多少。 它们是否符合'数字输入'规范?



在我的IOVDD和AVDD配置如上所述的情况下,假设CLK输入在不同的电压级别类别下,芯片在概念上能否在CLK引脚上接收3.3V振荡器输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    是的,CLK输入定义为IOVDD数字输入,电压水平必须满足这些要求。  由于有效逻辑高电压的最小输入电压为0.7 (*) IOVDD,而IOVDD为5V,因此您需要最低3.5V电压,而3.3V逻辑不支持此电压。  实际上,该零件仍可能在实验室的室温下工作,但您可能会因温度和零件之间的变化而出现故障。

    如果您需要支持具有IOVDD=5V的3.3V逻辑电平CLK源,那么我建议您使用电压电平转换器门,例如TXU0101或类似的门。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用