请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS127L11 主题中讨论的其他部件: TXU0101
假设我运行的是ADS127L11,AVDD和IOVDD的电压为+5V,AVSS的电压为0V,我想为CLK提供外部振荡器的输出。
该振荡器输出的CLK引脚的可接受电压水平是多少。 它们是否符合'数字输入'规范? 
在我的IOVDD和AVDD配置如上所述的情况下,假设CLK输入在不同的电压级别类别下,芯片在概念上能否在CLK引脚上接收3.3V振荡器输出?