This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:需要购买具有ADC和DAC器件的TI卡。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101241/adc12dj3200evm-need-to-purchase-ti-card-which-has-both-adc-and-dac-devices-on-it

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件:AFE7900

你好,团队成员

希望购买一个模块/套件,该模块/套件具有ADC和DAC器件,并具有JESD204B/C接口。 这里的目标是从ADC->FPGA Rx-->FPGA Tx-->DAC执行完全回送。 基本上为ADC提供模拟输入,并获得与DAC输出相同的信号。 以下是具体要求。

1)对于环回路径( ADC->FPGA Rx-->FPGA Tx--> DAC ),我们首先要对位错误执行PRBS测试。 因此,要求ADC和DAC端的PRBS模式与内部模式相同。 因此,可以测试完整的环回路径是否存在位错误。

2)支持JESD204B/C

我们非常感谢您的快速响应,因为我们需要致电。

此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    我正在为您制定一个建议。

    我会告诉你。

    Thx,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/product/AFE7900#design-development

    您好,Rohit:

    我将研究一下AFE7900。 这在同一器件上同时具有ADC和DAC,并且支持JESD204B/C

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    非常感谢您的链接。 我认为AFE7900的完整数据表不可用。 虽然我已提出要求,但不确定何时可用。

    您能回答我这是否有助于我测试完整的环回路径吗? 具体问题如下:

    1)对于环回路径(  ADC->FPGA Rx-->FPGA Tx--> DAC ),我们首先要对位错误执行PRBS测试。 因此,要求ADC和DAC端的PRBS模式与内部模式相同。 因此,可以测试完整的环回路径是否存在位错误。

    2)是否有任何GUI可用于对ADC和DAC的寄存器位进行编程?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在浏览完完整的数据表后,下面是一些更多的观察内容。

    1)我们在TX和SERDES (PHY)级别有PRBS模式。 但如何实现这一点呢?

    2)我在数据表中没有看到其他内部测试模式,例如斜坡,K 28.5 等。我们是否不支持内部模式。

    3)我看到SPI接口可帮助配置ADC,DAC寄存器。 在哪里可以找到注册地图。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    AFE的SERDES传输通道中的PRBS生成器和AFE的SERDES接收器通道中的PRBS检查器均支持PRBS9,15,23和31。 因此,您可以根据需要进行测试:ADC--> FPGA Rx--> FPGA Tx--> DAC。

    寄存器集文档位于安全文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)中。 您可以参阅 SBAU337_Register_Set_13_May_2020.pdf

    EVM控制软件安装程序也可在安全文件夹中找到。

    支持JESD斜坡模式。 请注意,与SERDES块中的PRBS模式不同,此测试模式在JESD编码之前。 请参阅'AFE79XX_Latte_UserGuide.pdf'了解要执行的功能以启用测试模式。

    此致,

    维贾伊