This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:需要PPG和ECG测量方面的帮助

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102250/afe4950-need-help-with-ppg-and-ecg-measurenment

部件号:AFE4950

您好,

这是一家电子设计公司Droid Technologies的Vadym。

我们为医疗行业开发了一种产品,并在我们的电子设计中使用AFE4950。

此外,我们还使用光学模块SFH7072。

我们的主机MCU是nRF9160

现在,我们使用AFE4950开发板测试PPG和ECG信号的测量。  

我们在MCU  nRF9160中从 开发板收到了一些数据,用于构建图表。 这些图形似乎不正确。 我附上了建立在手腕上的PPG和ECG图表。

您能否提供  有关测量 PPG和ECG信号的AFE4950设置的说明?

同样,我们的主机是nRF9160。  

AFE4950已连接至nRF9160。  

我们应将哪些设置发送到AFE4950的寄存器  ,以获得正确的PPG和ECG信号数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vadym:  

    欢迎参加E2E论坛!

    所有配置信息都位于AFE4950数据表中,但我们可以将此对话脱机以更好地支持您的项目。 我刚刚给你发了一封电子邮件。

    此致,
    Nick Z