This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:DEMOD 3线模式MiSC 0x2E

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097281/ads52j65-demod-3-wire-mode-misc-0x2e

部件号:ADS52J65

(1) 对于DEMOD Reg (90h - 9Fh),SPI读数似乎无法设置为3线模式。  当然,我们设置了SENZ1=0,SENZ2=0。

   我们已确认其他寄存器的3线读数。

是否可以使用3线模式进行DEMOD注册?

(2) 在MiSC 0x2E 寄存器VCM_Fet_PROG读数中,它表示除较低的3位之外的一些不明确的值。

  重置值应全部为0。

  请告诉我这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroto San,您好!

    感谢您与我们联系。

    我理解您的顾虑,只是希望得到一些澄清

    1.关于3线SPI模式,你是否在向DEMOD寄存器书写或从DEMOD寄存器读取时遇到困难? 还是两者兼而有之?

    通常,在读取任何寄存器之前,必须将SPI_DIG_EN引脚设为高(因为Read en不在DEMOD页面中),然后设置Read en。 之后,如果您正在访问DEMOD寄存器,则将SPI_DIG_EN =0 (与SENZ1 =0,SENZ2 =0相同)

    请您分享您的操作顺序,以便我进行验证吗?

    2.寄存器2E [15:3]可能来自内部保险丝。 因此,它可能包含除零之外的一些值。 VCM_Fet_PROG位应该正确,仅此而已。

    您是否始终读取位[15:3]中的相同值,或者连续读数中的值不同。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroto San,您好!

    我也要结束这个话题。

    ADS52J65不支持3Wire SPI (DEMOD)

    此致,

    Abhishek