< 2022.04 ............................................25 问题已开始>
(1) 对于DEMOD Reg (90h - 9Fh),SPI读数似乎无法设置为3线模式。 当然,我们设置了SENZ1=0,SENZ2=0。
我们已确认其他寄存器的3线读数。
是否可以使用3线模式进行DEMOD注册?
(2) 在MiSC 0x2E 寄存器VCM_Fet_PROG读数中,它表示除较低的3位之外的一些不明确的值。
重置值应全部为0。
请告诉我这种行为。
< 2022.04 ..............28 来自Abhishek >的响应
1.关于3线SPI模式,你是否在向DEMOD寄存器书写或从DEMOD寄存器读取时遇到困难? 还是两者兼而有之?
通常,在读取任何寄存器之前,必须将SPI_DIG_EN引脚设为高(因为Read en不在DEMOD页面中),然后设置Read en。 之后,如果您正在访问DEMOD寄存器,则将SPI_DIG_EN =0 (与SENZ1 =0,SENZ2 =0相同)
请您分享您的操作顺序,以便我进行验证吗?
2.寄存器2E [15:3]可能来自内部保险丝。 因此,它可能包含除零之外的一些值。 VCM_Fet_PROG位应该正确,仅此而已。
您是否始终读取位[15:3]中的相同值,或者连续读数中的值不同。
< 2022.04 29 答案是Abhishek >
1.您能看到附件吗? (DEMOD注册 R/W测试)。
我认为它似乎不能正常工作DEMOD Reg.( 问题:写入和3线模式读取。)
2.到目前为止,我可以从2E读取相同的值。
是否可能出现任何故障? 或者 ,数据表中的Bit[15-3] Reset value 0h (位[15-3]重置值0h)为typo?