This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771EVM:基本DAC工作问题

Guru**** 2901620 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771EVM, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100848/dac8771evm-basic-dac-working-question

主题中讨论的其他部件:DAC8771EVMDAC8771

부품 번호:DAC8771EVM

很抱歉,这是一个基本问题。

我只想通过DAC8771EVM和DAC8771EVM软件检查基本DAC工作。

使用SM-USB-DIG作为DVDD电源。

将a12V电源连接到PVDD/AVDD。

我正确应用了所有JP职位。

将SM-USB-DIG连接到PC的USB连接器且DAC8771EVM软件正在运行时,

我可以检查一下SM-USB-DIG是否工作正常。

但是,VOUT没有输出,因为我可能无法正确处理GUI。

请帮助我通过DAC8771EVM和DAC8771EVM软件检查基本的DAC工作。

如果我没有做任何错误,除了DAC8771 EVM之外,我还需要其他硬件或软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,


    请务必注意,DAC8771EVM用户指南可在此处找到:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau727/slau727.pdf

    开始操作主板时,应确保连接了外部电源。 您需要为J3处的PVDD/AVDD电源施加12 V至36 V的电压。 此时,电源的电流约为4mA。 之后,您可以通过USB电缆将SM-USB-DIG连接到主板和计算机。 确保与主板的SM-USB-DIG连接正确对齐(它们可能插入时未对齐,然后主板将无法工作)。  

    一旦电源和USB正常工作,您就可以打开GUI。 下面是如何设置它:

    下面是我运行的顺序:

    1.发送hw_reset

    2.对于降压-升压转换器,我启用了它们

    3.启用参考输出

    4.将关机条件设置为IOUT High-Z,VOUT High-Z

    5.设置DAC输出模式(此处,默认为0至5V)

    6.启用DAC输出

    7.设置DAC数据代码。 显示为1000小时

    您应该能够使用此序列设置EVM。 如果你能做到这一点,请告诉我。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照指示按顺序操作,但仍然不起作用。

    另外,我检查了VREF_IN上的5V,DVDD上的5V和VPOS上的3.3V。

    但没有来自外面的信号。

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,

    看起来您在主板上插入了JP4跳线。 请移动该跳线以使跳线不短路(与JP5,JP6和JP7的其它跳线类似)。

    插入跳线后,此电路将VOUT短路到GND。 您可以在图解的剪辑中看到它:

    如果您已插入,则始终读取0伏。 我认为这是问题所在,但只是为了检查一下,您从电源中获得的电流是多少?

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在从电源上拔下4mA电流。

    我按照您的指示执行了操作(JP4不短接。如JP5,JP6,JP7。)。 但仍没有来自VOUT的输出。

    我是否需要单击GUI上的另一个按钮? 例如'SW_RST','Clear','Read All','Read alarms','Clear A'。

    我向PVDD/AVDD提供了12伏电压,并检查了测试点。

    如果有问题,请告诉我。

    PVDD/AVDD = 12V
    VPOS = 2.5V
    VNEG =-15V
    vref_in = 5V
    DVDD = 5V
    LDAC = 0V
    报警= 4.9V
    CLR = 1.5V
    复位= 5V
    MOSI = 5V
    DIG_DVDD = 5V
    SCLK = 0伏
    CS = 4.7V
    miso = 0伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,

    我仍然不确定是什么错了,但大多数数字看起来都是正确的。 特别是4mA对于电源电流来说是合适的,您会看到VNEG=-15V和VREF_IN=5V。 但是,我本来希望VPOS的电压会稍高一些(可能是3到5V)。

    只是为了确定,您是否可以在电压模式(输出0 - 5V范围)下运行相同的测试并重新运行测试? 我想看看VPOS是否达到+15V。 将电压输出设置为0000h以外的值后(可能将其设置为2000h)。  测量输出电压并截取GUI的屏幕截图。

    您不需要执行SW_RST,清除,读取报警或清除A

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VPOS仍测量到+2.5V电压,仍然没有来自VOUT的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,

    似乎VPOS_In仍无法连接到PIN。 从您的原始图片中,我看不到任何跳线位于错误的位置(除了我提到的J4)。 因此,VPOS应该达到10V。

    在主板未通电(且未连接到电源)的情况下,您能否测量VPOS到GND的阻抗,然后测量VOUT到GND的阻抗? 我只想看看是否有任何短路通过地面。  

    然后,当您再次启动EVM并启动GUI时。 您能不  能检查将DAC设置为±5V电压输出模式时会发生什么情况? 我只是想检查输出是否可以设置为任何负值。 即使DAC代码设置为0000h或2000h,输出也应为负。

    您从哪里获得EVM? 是从TI商店还是从经销商处购买的?

    吴若瑟

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了VPOS到GND和VOUT到GND之间的阻抗。

    两者均未短路。  它以几兆欧的速度不断上升。

    然后,我再次打开EVM电源并启动GUI。

    我 从VOUT检查了-5V电压。 (DAC代码设置=2000h)

    但是,DAC Output Mode (DAC输出模式)设置为'?V',因此我不知道设置了什么。

    而且,仍然测量来自VPOS的2.5 V和15.5 来自VNEG的-VV。

    它是否正常工作?

    我选择了'0到5V' DAC输出模式,但我没有从VOUT获得正电压。

     我是从TI韩国收到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungmin,


    问号(?) 是因为计算机系统处理GUI字体时出现问题。 我认为这是因为您的默认系统字体是韩语字体(并且包含"±"符号的文本存在问题)。 但是,我认为这不会导致操作问题,我认为这不是您看到的输出电压问题。

    此时,我不确定是什么错了。 当设备响应命令以设置参考电压和VNEG电压等其他内容时,它无法使用VPOS操作。 此EVM似乎无法正常工作。 您是否能够联系TI韩国并了解他们是否可以提供另一个EVM? 我也可以帮助您,但可能需要更长时间才能将其发送给您。


    吴若瑟