This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:开机顺序

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1102062/dac8760-power-up-sequence

部件号:DAC8760

您好,支持团队,

我的客户询问开机顺序。 它们不能在50秒内满足7序列AVDD,DVDD依次或DVDD先满足AVDD。 如果不正确的开机顺序会发生什么情况?

DAC8760可能会向SPI总线发送重置命令,DAC8760在执行该命令后是否可以正常工作?

谢谢!

池田浩二   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜田山


    我不知道启动顺序不正确时可能出现的问题的具体列表。 但是,即使在您所说的段落中,它也指出:“TI建议在AVDD和DVDD都稳定后,通过SPI总线发出软件重置命令。” 这意味着,即使未按正确的顺序启动电源设备,reset命令也可以设置正确的操作。


    吴若瑟