This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:部分断电功能?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP, ADS1258, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101363/ads1258-ep-partial-power-down-feature

部件号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他部件: ADS1258ADS1282

 您好,TI:

ADS1258-EP是否具有部分断电功能?

如果可能,我计划使用这样的方法:DVDD (3.3V)将始终处于活动状态,AVDD (5V)将不时地打开和关闭。

 

此致,

Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren:

    请参阅下面ADS1258数据表中有关空闲模式和断电模式的措辞。 关机模式似乎与您想要的不同,但其中一种空闲模式对于您尝试完成的任务可能是可以接受的。

    我不确定您想要通过关闭AVDD电源来实现什么,但始终保持启用DVDD,因此我会向您咨询其中一种空闲模式是否适用于您的应用。

    没有其它ADS1258模式提供断电功能。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    感谢您的回答。 首先,在我提出问题之前,我已经详细查看了数据表。 空闲模式或断电模式不适合我。 AVDD/AVss/DVDD在这些模式下均处于活动状态。 我并不是说这些。

    我想询问是否可以关闭模拟电源(AVDD和AVSS),但保持数字电源(DVDD)处于活动状态? 是否可以部分关闭ADC电源(AVDD/AVSS关闭,DVDD打开)? 在此状态下,任何模拟输入都不会被驱动,时钟输入将被禁用,所有数字引脚都保持在低电平位置。

    数据表指出:“模拟和数字电源应在驱动任何模拟或数字输入之前使用。 电源可以按任何顺序排序。” 我们按通电顺序遵守这一规则。 但是,数据表中没有关于断电顺序和部分断电的信息。 因此我不确定,我想知道是否可以接受。

    我计划在有两种不同电压电平的系统中使用ADC。 系统电源(3.3V)应始终打开,但传感器电源(5V)应不时打开和关闭。 如果我可以部分关闭ADC,我就可以简化我的设计。 我不需要额外的电子元件。 因此,我必须知道ADC是否会以这种方式工作。

    对于ADS1282,也提出了类似的问题。 (https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/75.6863万/ads1282-is-it-okay-to-partially-power-down-the-adc-avdd-avss-off-dvdd-on)1282)指出这是可能的。 希望ADS1258-EP也能实现。

    此致,

    Eren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eren:

    是的,您可以仅关闭模拟电源,但请记住您在上一篇文章中提到的e2e线程中的建议。 具体而言,确保没有任何模拟输入仍施加电压,否则可能会损坏ADC。

    此外,Chris还很好地指出了电源去耦电容器放电缓慢,导致ADC可能进入奇怪的模式。 因此,在开发系统时,请记住这一点。

    最终,您只需采取一些预防措施,以确保在断电/通电循环期间正常运行,这是可能的

    -Bryan