This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:MIL-PRF-3.8535万L加网+ A/B/C/D组

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101619/ads1278-sp-mil-prf-38535l-screening-group-a-b-c-d

部件号:ADS1278-SP
Thread:ADC128S102-SEP中讨论的其他部件

尊敬的各位:

根据之前的螺纹, 此组件没有SMD编号,因为 FAB未通过QML认证。

我需要知道TI是否为此部件类型提供了附加(V类) MIL-PRF-3.8535万L Screening + Groups A/B/C/D (LotAcceptanceTesting),或者我是否需要向外部测试机构咨询。 不幸的是,组件"按现在的状态"不能在我们的项目中使用。

如果TI能够提供 MIL-PRF-3.8535万L Screening + LAT,我需要编写采购规范还是已经定义了TI图纸?

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emiliano,您好!

    鉴于你们已经清楚地阅读了关于这一主题的一些较旧的文章,我只想在这里简单地重申对这一特定主题的评论,并总结一下情况。

    对于大多数目的和用途,现有 ADS1278MHFQ-MLS等同于ADS1278QMLV-SP。 此 MHFQ-MLS后缀的生产和鉴定流程相同,并且已获得DLA的批准。 阻止这种状态从完全QMLV状态的唯一方法是 让DLA审核制造站点,这必须亲自完成。 事实上,这已经计划好,但尚未完成,因为过去几个月来,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)代表美国政府和地方市政当局对制造现场实施旅行限制而导致的延迟。

    看到这种情况出现过几次,我已要求该团队编写一份生产流程和可靠性报告,类似于ADC128S102-SEP   的ADS1278MHFQ-MLS报告。 计划在今天之前处于"草稿"状态,我将检查此状态,并很快在TI.com上提供。

    我建议我们将该文件作为这方面的起点。 如果它回答了您的问题,这是很好的-如果存在差距,我们将单独解决这些问题。

    当需要分享草稿时,在将草稿发布到TI.com之前,我们可以在E2E论坛上发送私人消息,或者如果您同意我通过您使用myTI.com帐户注册时使用的电子邮件地址与您联系,我们可以通过电子邮件继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    非常感谢您的回答,建议的报告可以帮助很多,请通过 我在myTI.com帐户注册时使用的电子邮件地址联系我,以便分享草稿。

    巴西