This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:功耗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101138/dac8775-power-dissipation

部件号:DAC8775
在“线程: LM5166”中讨论的其他部件

你好,团队成员

希望你度过美好的一天。

我之所以联系我们,是因为DAC8875IRWFT在PVDD下的功耗是12V,可以在数据表中找到,如下图所示。

请问您能给我一些线索吗?

背景是我的客户XINJE在同一产品中找到,两个PLC AO型号显示不同的功耗。

AO型号上只有DAC8775和一些电阻器/CAP。

PVDD是12V,RL = 625Ω Ω,所以我只想知道它是否超过了功耗限制

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irene,


    首先,DAC8775可以可靠地工作至12V。 此电压是操作的最小电压。

    此图显示电源电压达到12.5V的原因是应用电路的组合方式。 图134中的图是从图130的电路中创建的:

    此处AVDD保持在12V。 但是,由于外部电源来自LM5166,这意味着对于同步降压转换器,现场连接电源必须至少为12.5V。

    如果从图134的x轴减去0.5V,则设备的工作电压低至12V。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joseph

    感谢您的快速回复。

    至于12.5V,我还是拿不出来。 图134的x轴是PVDD,您  是否意味着现场电源必须至少为12.5V?

     致以诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irene,

    测量是在12.5V或更高电压下使用现场电源输入进行的。 在图中,您可以看到LM5166的输出设置为+12V,而现场电源设置为13V - 64V。 但是,对于 功耗图,它们只使用了大约12.5V到36V的测量值。  

    我不知道为什么他们在有限的范围内进行测量,即使使用此直流-直流转换器,现场电源也可能设置为低于12伏。 但是,DAC8775肯定会在低至12V的情况下工作,并且功耗图的变化很小。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 约瑟夫。 这对我很有帮助~