This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:软件安装程序无效

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100606/ads1675ref-invalid-sw-installer

部件号:ADS1675REF
主题中讨论的其他部件:ADCPro

我们购买了ADS1675REF,下载并成功安装了ADCPro,并下载了ADS1675REF-SW-installer.exe。

任何执行该安装程序的尝试都会导致错误消息

                          无效的Windows版本:不适用

HP z系列英特尔酷睿i7笔记本电脑的操作系统信息

   Windows 10 Enterprise

   版本21H2   Build 1.9044万.1645</xmt-block>1645

   Windows Feature Experience Pack 120.2212 .4170.0

我担心上述安装程序中存在问题。

谢谢,致以诚挚的问候

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    首先,欢迎来到TI E2E社区!

    该软件设计为仅在WIN XP或WIN 7上工作。  我们正在检查是否有办法使其在WIN 10中发挥作用。  请给我们1-2天时间进行调查。

    谢谢!

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我们可能有一个允许在Windows 10中使用软件的修复程序,但这可能需要几天时间,我们才能得到明确的答案。  同时,如果您能够使用Windows 7计算机,这将是使用EVM的最快途径。

    此致,
    Keith