This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101059/afe4404-afe4404

部件号:AFE4404

尊敬的先生/女士

我们遇到有关您的AFE4404的问题。 我们有一台设备从3个通道收集PPG样本-绿色(通道1),红色(通道2)和红外(通道3)。 我们收集了数千个PPG信号,由于某些原因,IR和红色样本中有一小部分信号被反转(如所附图像中所示)。 我们已经仔细检查了从寄存器(LEDXVAL)收集信号到最终计算的整个路径,并且我们没有检测到这种行为的任何原因。 如果您能告诉我们您是否曾注意到此类行为,以及是否可能是由于AFE4404的设置不正确导致的,这将非常有帮助。

获得您的帮助对我们来说非常重要-此时,我们的市场上已有 5k台设备,其中AFE和15k的制造。 这对我们来说是非常重要的案例。


此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Emilian:  

    欢迎参加E2E论坛! 我正在审核您的请求,并将在24小时内回复您。  

    此致,
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    还在等待,是否有任何反馈或想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emilian:  

    对此延误深表歉意。

    ADC的饱和可能会出现此类偶尔出现的异常样品。 如果接收到的信号已饱和,但环境减影不饱和,您最终可能会看到这些故障。  

    两项建议:  
    1.降低LED电流
    2.降低TIA增益  

    此致,
    Nick Z