This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1257:ADS1257计测误差について

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101427/ads1257-ads1257

部件号:ADS1257

はじめまして。
ADS1257を2000SPS,2000,PGA=2,ACAL ENABLE,BUF Disabled设定で差动计测で使用しています。
AIN1,REFには基准电源から2.4Vを入力。
AIN0には别の基准电源から2.4V~4.4Vを入力。

AIN0、AIN1にそれぞれ2.4Vを入力した场合、计测値は0.01mVとなります。
AIN0=4.4V、AIN1= 2.4Vを入力(差动入力电圧误差0.1mV)した场合、计测値は1.984Vとなり、误差が16mVと大きな値を示しています。
AIN0= 4.8202Vまで上げると、ADは7FFFFFを出力します。Ω

ADコンバータ起动时にSPS・PGA设定后、SELFCALを実行しています。
增益Calibrationが正常に动作していないか、ADがREF电圧を正しき认识していないか、GPAの设定失败か误差が大きい様に感じられます。

ADS1257の能力として、16mVの误差は妥当な値でしょうか?

AIN1、REFに同じ基准电源から2.4Vを入力するような使用方法は问题ないでしょうか?

その他アドバイスがあれば教えてください。

よろしくお愿いいたします。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umezawa-san,

    是否可以用英语发布您的问题? 这样,我们可以更轻松地为您提供支持

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan

    抱歉。 我将再次以英语发表文章。

    此帖子是否可以销毁?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 的,Umezawa-sa,我将关闭它。 谢谢!

    -Bryan