This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192ECG-FE:GUI内部滤波器

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1192ECG-FE, ADS1192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099326/ads1192ecg-fe-gui-internal-filter

部件号:ADS1192ECG-FE
在“线程: ADS1192”中讨论的其他部件

您好,

我想知道GUI中是否有内部筛选器,但向用户显示的筛选器除外,例如高通筛选器,低通筛选器和用户可以启用的陷波筛选器。

它是否在内部应用基线滤波器和自适应滤波器? 如果是,为什么GUI的屏幕上没有显示它们?

对于10mVp-p的输入,我在GUI中得到了以下图解:

我通过"保存"选项卡保存的数据。 在Excel中绘制时,我得到了如下所示的相同数据;

我在ADS1192ECG-FE的GUI中应用了40Hz的低通滤波器和50Hz的陷波滤波器。 为什么Excel中绘制的数据与GUI中显示的波形不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    根据用户指南-  

    您是如何在Excel中绘图的?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用ADS1192 GUI中的“已保存”选项卡保存数据。 数据以Excel格式保存。

    我对"筛选器仅适用于实时数据流模式"有点困惑。

    当我在分析选项卡中对GUI中采集的数据应用筛选器时,将应用筛选器,并在GUI中显示要筛选的数据,如上面共享的图片所示。

    因此,在分析选项卡中应用的筛选器不正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我突出显示了上述用户指南中的前2行,以指明如何启动实时数据流模式。 因此,如果您不使用此模式,则可能不会应用固件中的DC拆卸IIR滤波器和多频带通过FIR。

    您在EVM GUI中使用的是哪个选项卡/特性/功能?

    您是否可以尝试在不同的图表中绘制数据(例如,无线条或散点的点)以进行查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用'Analysis'(分析)选项卡采集数据。 然后在'Saved'(保存)选项卡中,我选择了文件夹位置并以伏特为单位保存数据。

    在该文件夹位置,'Voltage'(电压)数据以Excel格式保存。

    我按照 您的建议在散点图中绘制了数据。 以下是波形。

    以下是缩放的图像。

    现在我要筛选这些数据。 我想得到一个类似于GUI中所示的波形。 我该怎么做? Excel中没有保存与时间相关的数据,因此我应该如何继续筛选这些数据?

    此外,即使我应用了筛选器,仍会观察到偏移,如GUI中的第一张图片所示。 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于刚开始的10mVp-p信号,您将从GUI中注入并保存数据。  您是否可以放大或绘制较少的数据点以查看详细信息?

    而且,您是否可以使用小型Vpp (例如 4和5 mVpp)重试,因为10mVpp可能太大。

    您使用的是"获取"还是"连续"? 我是否建议现在使用"获取"?

    您是否一次仅检查1个通道并输出/保存1个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此TT /线程已等待处理超过1周。

    对于房屋清洁,我要关闭此TT /线程。 如果您有其他问题,请随时打开另一个TT /线程。