This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:有关DAC8811复位电路上的电源的问题。

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100133/dac8811-questions-about-dac8811-power-on-reset-circuit

部件号:DAC8811

大家好。

我的一位客户正在为其新产品评估DAC8811。
目前,他们有以下问题。 请你给我答复。

问: DAC8811的通电复位电路可以正常工作的最小VDD电压是多少?
    因为当VDD小于1.5V时,漏电流(>10nA)来自DAC8811的IOUT引脚。
   我认为,当通电复位电路正常工作时,泄漏电流应小于10nA。   

非常感谢您的回复。

此致,
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nakai-san,

    当设备从0伏电压上升或VDD电源下降时,您的客户是否看到了这种现象?

    DAC的IOUT上是否有外部运算放大器? 那么,此时运算放大器的电源是多少?

    最佳,

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请向我们提供示意图。  

    最佳,

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    非常感谢您的回复。

    客户使用的原理图与DAC8811数据表第13页上的图22相同。
      当设备从0伏电压上升时,他们会看到这种现象。

    我找到了以下E2E线程。
    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/105.2854万/dac8811-dac8811-behavior-without-code</s>8811 8811

    根据线程,默认值设置的OTP输出不稳定
    直到VDD通电约为2V。  
    我认为OTP的这一输出是客户现象的原因。
    我的理解是否正确?

    再次感谢,此致,
    Kazuya。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nakai-san,

    因此,是否连接了外部运算放大器? 测量泄漏时,运算放大器的供电是多少?

    昨天我与这款设备的设计师进行了交谈。 设备具有重置信号,当  设备达到特定阈值时,该信号将发送至内部OTP。 不同设备的阈值并不总是相同,但1.5V在该范围内。 POR应在~2V之前完成,就像您发现 的e2e一样。 在 达到最低电压2.7V之前,输出不是数据表中指定的有效输出,但设计师认为在电压为1.5V时,客户看到的泄漏不应该存在。

    他说: POR的触发电平更适合关闭(重置信号),而不是实际重置设备。 因此,对于0V至阈值的电源电压,应重置零件,并在电源一直达到标称值时保持重置状态。  

    客户能否拆下外部运算放大器并测量DAC输出?

    最佳,

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katlynne,

    非常感谢您的回复。
    我要求他们在VDD通电时测量DAC8811的输出电流。
    我从客户那里获得最新数据后,会立即通知您。
    我可以有几天时间吗?

    再次感谢,此致,

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-san

    Katlynne本周不在办公室。 但是,我认为她将跟踪 电子邮件和E2E帖子。 一旦您从客户那里得到您的回复,我认为她可以提供帮助。  

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您的回复。
    我明白了。

    再次感谢,此致,
    Kazuya。