This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD158:加热问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101335/tipd158-heat-problem

部件号:TIPD158

大家好,

我代表我的客户发布。 请参阅下面的客户咨询

我希望您做得好。 我们使用TIPD158参考设计来创建自己的ADC模块。 该设计与 TIPD158完全相同。 但我们遇到了高温问题。 精密可编程参考(TL431BQDBZ)在我们为 ADC模块供电时开始加热。 输出也没有变化。 它持续卡在1mA上。

您能否帮助我们发现设计问题或我们犯错时遇到的其他问题?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,

    客户是否复制了原理图并生成了电路板? 或者他们是从细菌中产生板的吗? 如果他们复制了原理图,您能否将原理图张贴在此处,以便我们查看是否有问题?

    我查看了过去的一些评论,唯一可能是问题的是TL431B的+5V线路确实设置为3V线路。 如果有其它电路连接到此节点,则可能存在问题。  

    为了确保操作,您是否可以让他们检查R3和R4之间的电压? 另请注意,GND节点不应连接到由任何电源驱动的环路线路。 电源应与此电路的其余部分隔离。