This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:使用外部-15V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101137/dac8775-using-external--15v

部件号:DAC8775
在“线程:LM5166”中讨论的其他部件

大家好,

客户计划在电压模式下使用内部+15V和外部-15V,以降低电压模式下的功耗-使用内部-15V会显著增加功耗。 但是,即使未启用负极臂,观察到的设备也会消耗-15V的高电流。  

  1. 是否高于预期? 根据数据表,VNEG_IN_x内部短接到PBKG ==>这是原因吗? 在这种情况下,禁用负极臂时,客户是否仍能使用外部-15V? 因为这会将-15V连接到设备基片。  
  2. 有效禁用负极臂的任何其他设置或解决方法? 目的是降低功耗。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    py,


    我不知道有谁可能测试过带有外部-15V电源的内部+15V电压。 我不认为这是我们所研究过的任何东西。 当然,我们已经了解了外部+15V和-15V电源,图137中的数据表中显示了该原理图。

    我不确定为什么将内部+15V与外部-15V结合使用不起作用。 PBKG节点通常是设备的批量节点连接,通常是设备上最负的节点。 在这种情况下,-15V将是正确的节点连接。 它不是GND或PVSS。

    因此,在回答您的问题时,我不知道是否是预期的,因为我们没有测试该配置,我不确定是否有办法禁用降压-升压转换器的负极臂。

    只是为了确保,他们是否检查了电路连接以确保正确连接? 他们是否有可以分享的示意图? 它消耗多少电流?


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    ~150mA,测试使用EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    py,

    我刚刚用外部VNEG_IN_x复制了测试,并使用了VPOS_IN_x的内部降压升压 我看到的大致相同。 进入VNEG_IN_x部分的电流中等大(大约125mA)。 如果我使用外部的两个电源,我在正极电源中使用大约10mA,从负极电源中使用大约20mA。  

    我不知道为什么VNEG_IN_x在有外部电源且正极使用降压升压时会消耗如此多的电流。 我不认为这是一个经过测试,专门设计的用例。

    此时,我不建议以这种方式使用降压-升压转换器。 可以肯定的是,他们是否考虑过此设计?:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiducv5

    它使用LM5166将AVDD/PVDD保持在12V,而它对所有其他电源使用情况使用降压升压。 保持功耗较低似乎是一个不错的选择。

    吴若瑟