This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299的可用性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101289/ads1299-availability-of-the-ads1299

部件号:ADS1299

您好,

我是Chris,来自德国的一所学校。

在我们的工作组中,我们正在尝试基于OpenBCI Mark IV构建一个EEG设备 但我们缺少一个中心部分:ADS1299。

有没有办法获得其中一个芯片,因为它在任何地方都不可用?  

我们的主板设计已经完成。 如果您想查看,请单击 此处。

提前感谢您的参与,  

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,  

    对于供应问题,让我们离线处理。 我刚刚给你发了电子邮件。

    我还粗略地看了一下您的布局。 考虑将AVDD 与您的其中一个输入一起运行的效果。 进一步阅读:ADS1299数据表中的12.1 部分:布局指南。  

    此致,
    Nick Z