This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:SMBus接口能否正常工作?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101225/ads7828-can-smbus-interface-work

部件号:ADS7828

您好,

ADS7828是否还可以在I2C之外与SMBus配合使用? 如果不是,我应该考虑使用哪种类似设备?

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antonio:

    我不是SMBus通信的专家,但我相信它与I2C非常相似。 我不能肯定地说ADS7828可以与SMBus协议一起使用,也不知道有哪些部件完全支持它。 由于这两种协议相似,我可以给出的最佳建议是,只要不违反通信计时要求并遵循通信图,就不会出现问题。  

    我还提供了一个链接,指向下方SMBus与I2C上的应用说明。 本文看起来是针对音频产品的,但它应该提供有关查找内容的一般性想法。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf?

    此致,
    亚伦