This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
ADS1298RIXGR用于我们的产品中。 以下示意图用于呼吸。
但 现在ADS1298RIZXGR已售罄。
我有两个问题:
问题1. ADS1298RIZXGR是否仍处于活动状态,TI 将来是否会生产ADS1298RIZXGR?
问题2. 我发现我仍然可以获得 一些ADS1298CZXGT (无呼吸)。
我的问题是 ,我是否可以在 不更改原理图或电路板布局的情况下将ADS1298RIZXGR替换为ADS1298CZXGT,?
我可以接受不使用呼吸数据。 但我不想更改产品中的硬件。 有可能吗?
谢谢你。
弗兰克
您好,
您是否使用/拥有ADS1298R评估套件/电路板(EVM)?
您是否使用了呼吸功能并在ADS1298R中连接任何信号或迹线或连接呼吸引脚?
让我联系 我的团队,询问 ADS1298RIZXGR库存/库存,然后联系您。
谢谢
您好,冯先生,
ADS1298RIZXGR 仍然是活动部件,是的。 如有供应问题,请通过电子邮件联系我们。 我只是把你弄得一团糟。
此致,
尼克·Z
你好 ,Nick Z.
谢谢你。
问题2如何?
我是否可以在 不更改原理图或电路板布局的情况下将ADS1298RIZXGR替换为ADS1298CZXGT,?
我可以接受不使用呼吸数据。 但我不想更改产品中的硬件。
因为 我最近只能使用一些ADS1298CZXGT。
此致,
弗兰克
您好,Frank,
芯片封装是否 为64引脚NFBGA?
如果是, 我 建议进行一些并排比较/检查 ,以观察引脚,并使用以下方法检查周围/外围电路是否仍然连接到右侧/正确的引脚-
尤其 要注意以下事项:
同时,您是否还想提供有关ADS1298RIZXGR芯片的原理图的图片,并提供引脚名称,以便我作为您的另一个眼睛来帮助您。
另外,我建议重新设计两块板,使 ADS1298CZXGT在最终决策之前测试/检查/验证/验证/比较功能/性能。
另一个问题是,您是否拥有ADS1298/R评估套件/电路板(EVM)?
谢谢!
杨千春您好,
这是我的示意图。
Resp_MODN和Resp_MODP引脚连接到R/C网络,如下所示。
我不能只是更换主板,而是更换 为ADS1298CZXGT吗? 虽然Resp_MODN和Resp_MODP不是浮动的。
是的,我有 一个ADS1298R评估套件/板。
此致,
弗兰克
您好,
我使用数据表检查了原理图引脚,看起来不错
从上面的示意图来看,RESP_MODP (4G)和RESP_MODN (4F)针脚是否连接到任何外设电路? 数据表建议让它们保持浮动状态。 我可以向DNI提出这些建议。
同样,如果医疗器械分级产品开发符合法规要求,我建议返工1或2个PCA进行一些测试/验证/验证。
谢谢
杨千春您好,
我将对RC网络进行DNI,以进行呼吸并在某些电路板上进行验证。
非常感谢。
弗兰克
没问题。
对于房屋清洁,我要关闭此TT /线程。 如果您有其他问题,请随时打开另一个TT /线程。
谢谢