This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:是否可以在不更换主板的情况下将ADS1298R替换为ADS1298?

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099999/ads1298r-can-i-replace-the-ads1298r-with-ads1298-without-changing-the-board

部件号:ADS1298R
在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件

您好,

  ADS1298RIXGR用于我们的产品中。 以下示意图用于呼吸。

  但 现在ADS1298RIZXGR已售罄。

  我有两个问题:

  问题1.  ADS1298RIZXGR是否仍处于活动状态,TI 将来是否会生产ADS1298RIZXGR?

  问题2. 我发现我仍然可以获得 一些ADS1298CZXGT (无呼吸)。

      我的问题是 ,我是否可以在 不更改原理图或电路板布局的情况下将ADS1298RIZXGR替换为ADS1298CZXGT,?

      我可以接受不使用呼吸数据。 但我不想更改产品中的硬件。 有可能吗?

   谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否使用/拥有ADS1298R评估套件/电路板(EVM)?

    您是否使用了呼吸功能并在ADS1298R中连接任何信号或迹线或连接呼吸引脚?

    让我联系 我的团队,询问 ADS1298RIZXGR库存/库存,然后联系您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯先生,  

    ADS1298RIZXGR 仍然是活动部件,是的。 如有供应问题,请通过电子邮件联系我们。 我只是把你弄得一团糟。  

    此致,
    尼克·Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Nick Z.  

        谢谢你。

        问题2如何?

        我是否可以在  不更改原理图或电路板布局的情况下将ADS1298RIZXGR替换为ADS1298CZXGT,?

        我可以接受不使用呼吸数据。 但我不想更改产品中的硬件。

        因为 我最近只能使用一些ADS1298CZXGT。

       此致,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

      芯片封装是否 为64引脚NFBGA?

      如果是, 我 建议进行一些并排比较/检查 ,以观察引脚,并使用以下方法检查周围/外围电路是否仍然连接到右侧/正确的引脚-  

    尤其 要注意以下事项:

    同时,您是否还想提供有关ADS1298RIZXGR芯片的原理图的图片,并提供引脚名称,以便我作为您的另一个眼睛来帮助您。

      另外,我建议重新设计两块板,使 ADS1298CZXGT在最终决策之前测试/检查/验证/验证/比较功能/性能。

      另一个问题是,您是否拥有ADS1298/R评估套件/电路板(EVM)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨千春您好,

        这是我的示意图。

        Resp_MODN和Resp_MODP引脚连接到R/C网络,如下所示。

        我不能只是更换主板,而是更换 为ADS1298CZXGT吗? 虽然Resp_MODN和Resp_MODP不是浮动的。

        是的,我有 一个ADS1298R评估套件/板。

        此致,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用数据表检查了原理图引脚,看起来不错

    从上面的示意图来看,RESP_MODP (4G)和RESP_MODN (4F)针脚是否连接到任何外设电路? 数据表建议让它们保持浮动状态。 我可以向DNI提出这些建议。

    同样,如果医疗器械分级产品开发符合法规要求,我建议返工1或2个PCA进行一些测试/验证/验证。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨千春您好,

       我将对RC网络进行DNI,以进行呼吸并在某些电路板上进行验证。

       非常感谢。  

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    对于房屋清洁,我要关闭此TT /线程。 如果您有其他问题,请随时打开另一个TT /线程。

    谢谢