This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1202:作为 Σ-Δ ADC一部分的调制器

Guru**** 2833185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1202, AMC1210, ADS1250, ADS1251, ADS1230, ADS1252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101244/ads1202-modulator-as-part-of-sigma-delta-adc

部件号:ADS1202
线程中讨论的其他部件: AMC1210TMS320F2.8379万DADS1250ADS1251ADS1230ADS1252

您好,TI团队,

我正在 探索 Σ-Δ ADC,我需要帮助查找 Σ-Δ ADC,它 包含 数字滤波器和调制器,它们与ADS1202采用相同的技术制造。

我已经测试了调制器ADS1202的参数,并且想  在 测试参数时确定数字滤波器的影响。

如果您能 帮我找到此部件,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maria:

    欢迎回来!  从您之前的帖子中,您可以从ADS1202获取比特流输出,并使用PXI机箱中的某种数字I/O卡来处理数据以生成FFT。  现在您想将其作为一个独立的ADC进行整合,对吗?  您可以使用类似AMC1210的芯片,但这可能会使您的项目过于复杂。  我们拥有 TMS320F2.8379万D等处理器,可以过滤ADS1202位流,或者您可以使用简单的FPGA/CPLD进行过滤。  最后您想做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    感谢您的回答。 “`,你把我弄错了。 我不n`t单独的数字滤波器。 在使用ADS1202的同时,我已经 通过编程方式实现了它。
    我当时想到的是ADC芯片(内含滤波器),它是通过与ADS1202相同的技术创建的调制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊-好的。  我不知道我们有一个独立的 Δ-Σ,它使用了与ADS1202中的调制器相同的芯片,但我可以检查一下。  您需要什么样的速度/分辨率?  什么类型的接口(I2C或SPI)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sharq chen 说:
    您408.0063万您正在寻找哪种速度/分辨率?  什么类型的接口(I2C或SPI)?[/QUOT]

    `要查找16-24分辨率,可能存在任何类型 的界面。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨!

    了解一下ADS1250,ADS1251,ADS1252,ADS1230等部件-这些部件与ADS1202大致同时发布。  有关更多选项,您可以查看我们 的产品选择工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!