This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:双通道模式操作

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200QML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100557/adc12dj3200qml-sp-dual-channel-mode-operation

部件号:ADC12DJ3200QML-SP

您好,

我的客户有关于ADC12DJ3200QML-SP的一些问题。

他们希望在以下条件下使用ADC12DJ3200QML-SP。

  -双通道模式,带DDCA,16位减法2个通道或1个通道

  -输入信号:大约3.6GHz,仅使用通道A /通道B保持未连接(未使用)

  -采样CLK:约2Gsps.

问题1. ADC12DJ3200QML-SP是否可以与上述概念配合使用?

问题2. 如果在双通道模式中仅使用一个通道来使用DDCA,我是否应该让未使用的B通道保持未连接? 还是应该做些什么?

问题3. 对于未使用的B通道上的永久节能,如何在长时间断电时仅对B通道使用断电模式,而不会损坏输出串行器。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    您希望做的事情听起来可行,但让我看看细节,以便我能为您提供最佳设置。 关于您的第三个问题,您说您从未计划使用通道B,对吗?

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    感谢你的帮助。

    对于第3季度,客户询问是否有办法仅关闭ADC12DJ3200QML-SP省电模式未使用的B通道。

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH,

    您还知道是什么让他们选择双通道,但只使用其中一个通道吗? 是否只是为了节省电力?

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    与同事协商后,我相信您的客户所使用的工具将对他们有利。 如果他们承诺从不使用B通道,那么您不必通过选择节能选项来担心输出串行器。

    从要求来看,我相信JMODE 16是最合适的。 它以16分之差并使用2个通道,因此您可以关闭B通道通道以节省电量。 有关 更多有用信息,请参阅数据表中7.4 4的以下屏幕截图。

    谢谢!

    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    由于客户只使用一个通道,因此ADC的单通道模式应该可用。

    但是,DDC不能在单通道模式下使用,如以下数据表所示。

    客户是否可以在信道模式下使用DDC?

    此致,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在我更清楚了,谢谢您的引用。

    如果您参考我的最后一条评论(听起来好像您只是对前面的评论作出了回应),您应该能够关闭B通道以节省电源,而对串行器可能会造成损坏, 如果您对您的应用程序作出承诺,这将不会是问题。 请参阅上面我的描述和屏幕截图。

    谢谢!

    已绘制