您好,
我的客户有关于ADC12DJ3200QML-SP的一些问题。
他们希望在以下条件下使用ADC12DJ3200QML-SP。
-双通道模式,带DDCA,16位减法2个通道或1个通道
-输入信号:大约3.6GHz,仅使用通道A /通道B保持未连接(未使用)
-采样CLK:约2Gsps.
问题1. ADC12DJ3200QML-SP是否可以与上述概念配合使用?
问题2. 如果在双通道模式中仅使用一个通道来使用DDCA,我是否应该让未使用的B通道保持未连接? 还是应该做些什么?
问题3. 对于未使用的B通道上的永久节能,如何在长时间断电时仅对B通道使用断电模式,而不会损坏输出串行器。
谢谢你。
JH