This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:自AFE5832发布后是否有PCN?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100395/afe5832-is-there-any-pcn-since-afe5832-released

部件号:AFE5832

您好,TI专家:

我的客户将AFE5832用于其产品。

现在,他们想了解PCN自AFE5832发布以来的历史。

您可以查看历史记录吗?

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    感谢您与我们联系。 我将与内部团队核实此情况,并向您提供所需的信息。

    此致,

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kalyan:

    感谢您的支持。

    如果有任何更新,请告知我。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    下面是我从内部团队获得的反馈-

    "根据系统,AFE5832ZBV在任何时间点都没有发布PCN。"

    我只是想再次确认您想要PCN用于AFE5832ZBV,而不是JD-32,32LP或JD-32LP版本。

    此致,

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kalyan:

    感谢您的支持。 我会将您的通知分享给我的客户。

    此致,

    追逐