This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:交流适配器

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1101236/dac38rf82evm-ac-adapter

部件号:DAC38RF82EVM

您好,

在5V时,为该EVM供电需要多少安培?
或者,如果有推荐的交流适配器支持此EVM,请告诉我部件号。

此致,

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nishie:

    虽然5V,3A适配器可能工作正常,但为了确保有足够的净空,我们建议使用5V,4A电源。

    谢谢,Chase