This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:可通过HSDC GUI同时控制DAC5681和ADS5463EVM

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681, ADS5463EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100637/tsw1400evm-posibility-to-control-simultaneously-dac5681-and-ads5463evm-with-the-hsdc-gui

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:DAC5681ADS5463EVM

大家好,

我们的客户希望通过  HSDC GUI同时控制DAC5681和ADS5463EVM。 我们的客户认为,

我们已成功测试了由HSDC pro GUI单独控制的TSW1400模块,该模块带有DAC5681模块和ADS5463EVM模块。

我们认为,在同时 控制两个模块的TSW1400模块中没有硬件限制,问题在于HSDC pro GUI,因为它似乎不适合同时控制两个模块  DAC5681和ADS5463EVM。

我们的目的是通过DAC生成一列音调,应用于测试电路,并通过ADS模块实时接收。  也许我们需要另一个软件来同时管理两个模块。 如果是,我们可以下载它吗?  或者,我们可能需要在MATLAB中使用一些专用工具箱自行编程?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我不确定这是不是可能的,或者我们可以提供任何支持。 我正在与我们的软件团队就此进行核实。 敬请期待。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我们没有同时支持此ADC和DAC控制的固件。 通常,在这种情况下,需要2台TSW1400EVM和2台PC。 但是,如果客户不打算频繁更改DAC输入,则只需要一台PC。 第一台TSW1400EVM将连接到DAC。 打开HSDC Pro为DAC编程FPGA并发送所需的提示音。 一旦正确设置了第一个TSW1400EVM,从HSDC Pro中的此捕获板断开连接并连接到第二个TSW1400EVM,此设置将用于从ADC EVM接收捕获的音频。 请注意,客户需要使用序列号连接到正确的主板。 希望这有所帮助。

    谢谢,Chase