This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32LPEVM:使用TSW1400EVM捕获多帧

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32LPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098273/afe58jd32lpevm-capturing-multiple-frames-with-tsw1400evm

部件号:AFE58JD32LPEVM
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM

尊敬的TI支持团队:

我正在使用 AFE58JD32LPEVM和TSW1400EVM设置系统。 我想在N个连续触发事件上采集M个样本,并将其下载到单个csv文件中。 使用 HSDC Pro是否可以做到这一点? 我需要如何设置触发器和软件才能这样做? 目前,我只能在单个触发事件上采集多个样品M。

非常感谢,

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    感谢您与我们联系。  

    我们正在尝试从TSW1400团队获取此信息。 我相信您也在与Kalyan保持联系。  

    一旦收到用于存储多个捕获事件数据的信息,我们将立即回复您。

    谢谢,此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    我和Kalyan与TSW团队进行了核对,他们的评论如下:

    “我们没有TSW1400EVM在单个文件中捕获和存储N个触发器的所有样本的选项。  

    如果触发器之间的时间间隔没有限制,我们可以创建一个实用程序,通过HSDC Pro中的自动化操作单击Read DDR Memory (读取DDR内存)按钮,并将数据存储在文件中。 这将针对N个触发器执行,最后,我们将在实用程序中有逻辑将文件合并为一个CSV文件。  这对您的应用是否有用? 如果是这样,将在LabVIEW中创建该实用程序。"

    如果这对您有用,请告诉我,我可以将您与相关人员联系起来。

    Thansk &此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你Abhishek,

    谢谢 Kalyan,

    我想多讨论一下这个问题。 我的触发器有一个脉冲重复频率,根据具体情况 ,该频率是固定的,根据  具体情况,它是介于100 Hz和大约5 kHz之间的值。 该实用程序是否允许捕获 所有这些频率的所有N个触发器,或者捕获没有丢失帧的某些频率的触发器? 是否有可能捕获每个帧的时间,以最终验证是否  错过了某些帧,并最终在数据后处理中应用一些校正?

    谢谢!

    Marco