This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:修改ADS52J90EVM板上的信号路径以测量直流信号

Guru**** 2915600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093282/ads52j90evm-modifying-the-signal-path-on-the-ads52j90evm-board-to-measure-the-dc-signal

部件号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他部件: ADS52J90

您好,

 EVM板上的所有通道均通过变压器ADT进行交流耦合, 我想了解如何修改ADS52J90EVM板上的信号路径以测量直流信号。

有没有办法在ADS52J90EVM上执行此操作?

此致,

Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    我认为下面是驱动直流信号的一种方法,

    在上述输入网络中脱焊标记的电容器和电阻器。 现在,在C234,C242的焊片上,您可以进行一些蓝色布线,并在那里连接差分直流信号。

    如果您的设置不符合上述要求,请告诉我。

    此致,

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经尝试了推荐的设置,但我们面临两个问题:

    1-捕获的信号与直流输入信号相同:

    直流输入信号为500mV,但从FPGA捕获的信号为400mV。

    您能否尝试在实验室中设置测试并检查直流输入测试?

    2-由于我们使用的是直流输入,因此输入始终高于0V,因此HSDC软件只能测量-1V至1V之间的电压,是否有任何方法可以更改偏移或将HSDC中的电压标度更改为0V至2V。

    此致,

    Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    我将在本周的某个时候在实验室中设置该板,并将向您提供我们观察的结果。

    我将在本周内回复您。

    谢谢  

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    为供您参考,设备中的dc是差分dc。 例如,要使ADC检测1V直流信号,您必须为INP提供1.3V的电压,为INM提供0.3V的电压,VCM (共模)为0.8V。  

    因此,测得的电压将为INP- INM (即1V)。

    设备不支持检测2V直流。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    是的,我做了VCM=0.8V

    INP=0.9V,INM=0.7V,测得的电压应为200mV,但我在HSDC中得到140mV。

    此致,

    Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    感谢您进行测试。  

    明天,我将在实验室进行测试,并与您分享我的发现。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    您能否分享转换输出代码的计算结果?  

    此外,您能否使用全刻度信号检查,您获得的价值是多少?

    此致,
    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,
    我正在使用主菜单中的选项将Y轴更改为电压。

    此致,

    Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    很抱歉我没有早点回来。  

    我休假了,回来后,我使用ADS52J90 EVM执行了直流输入电压测量。

    通过使用Kalyan建议的输入网络,我们能够重现您所面临的问题。 测得的ADC代码随应用的直流值而有显著差异,而且代码也随采样频率的变化而变化。

    此问题的根本原因是设备内部的输入网络。 如下图所示,在器件的输入处,是一个共振电路的LC组合。直流输入会产生相当大的共振,测量值将随采样频率而变化。 例如,对于0.2V输入,测量值在40 MHz时为0.244V。  

    为了解决此问题,我们必须抑制此谐振LC电路,这可以通过将输入网络修改为以下值来实现。 在图中,您可以看到在R112/R124 =100欧姆和C126为1uF的输入后面放置了一个RC低通滤波器。 将DNP R114和R122设置为0欧姆。  

    修改后,测量结果:

    输入电压
    FS 0.8 0.8 0.6 0.6 0.2 0.2 -0.4 -0.4 -0.8 -0.8
      ADC代码 已转换   ADC代码 已转换   ADC代码 已转换   ADC代码 已转换   ADC代码 已转换  
    20米 1.4862万 0.8.14208984亿 1.3195万. 0.6.10717773亿 9859. 0.2.03491211亿 4857. 0.2.03491211亿 1523. -0.8140.8691万
    40米 1.48万 0.8.06640625亿 1.3146万. 0.6.04736328亿 9843. 0.2.01538086亿 4891. -0.4.02954102亿 1583. -0.806.7627万
    10m 1.4895万) 0.8.18237305亿 1.3221万. 0.6.13891602亿 9869 0.2.04711914亿 4841. -0.4.09057617亿 1490 -0.8181.1523万

    您可以根据您的要求进一步使用RC值进行优化。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    应用输入时,确保将通用模式保持在0.8V左右。

    在我的测量中,对于0.8V差动直流信号,我 应用了INP - 1.2V和INM - 0.4V,这样输入为INP-INM = 0.8V,共模电压=(INP+INM)/2为0.8V。

    同样,对于-0.4V:INP =0.6V;INM =1.0V,依此类推。

    谢谢,此致,
    Abhishek