This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:用于持续数据收集和数据保存的软件修改

Guru**** 2537340 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094286/ads8900bevm-pdk-software-modification-for-continuous-data-collection-and-data-saving

部件号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS8900B

大家好,

客户对ADS8900BEVM-PDK软件的评价是,它不支持持续的数据保存功能;因此,客户只能在1.5 秒(104.8576万数据位)内对数据进行采样。 数据量不足以满足10分钟范围数据分析的要求。 是否可以根据需要实施此持续数据收集和保存功能,或者提供与PC端连接的开源ADS8900BEVM软件协议?

非常感谢。

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    我们没有任何可与客户共享的EVM GUI可用开源代码。

    但是,ADS8900BEVM GUI使用'Log Data to Bin File'选项(可在'Tools'选项卡下找到),支持连续数据采集,最多2^32个样本。  以 ADS8900B最大采样速率1MSPS采样,这将导致最多70分钟的连续数据收集。

    单击此选项卡后,您将看到下面的窗口。  提供文件夹路径,文件名和样本总数(假设1MSPS的采样率和10分钟的总数据,则为600Meg)。

    生成的数据将存储在目标文件夹中的多个二进制文件中,每个文件的最大大小为16MEG。  此数据是连续的,即使它被分割成多个文件。  对于10分钟的数据,您应该得到144个单独的二进制文件。  由于这是原始二进制数据,您将无法在文本编辑器或电子表格中查看它。  您需要能够加载多个文件并将二进制数据转换为可查看结果的软件。  我们通常使用Matlab来实现此目的。

    有关数据格式的详细信息如下:

    数据是单次捕获,样本数据将是连续的。   输出数据是以Little Endian格式表示的32位带符号整数。  

    突出显示的部分是一个32位示例(0x0.1386万),相应的输出代码是4998,可按如下方式到达

    (8*16^1)+(6*16^0)+(1*16^3)+(3*16^2)= 4998

    我希望这能有所帮助!

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith:  

    感谢您的详细回复。 我将在此主题下更新客户提出的任何后续问题。

    此致,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以  我将寻求进一步的跟进。

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    我将关闭e2e线程。  如果还有其他问题,请随时开始发布新的e2e帖子。

    此致,
    Keith