This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:输入保护二极管额定电流

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100531/dac8830-input-protection-diode-current-rating

部件号:DAC8830

我看到数字输入定义为+-0.3V VDD,大概有一个二极管钳位保护输入。 我找不到保护输入的二极管的额定电流,是否有办法获取此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ATIS,

    正确的是,针脚上有钳位二极管,其额定值指定为 +-0.3V VDD,但我  没有关于它们的其他信息可供分享。 我们通常建议添加一个串联电阻,以在超过额定电压时限制电流。  

    最佳,

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Katlynne:

    是的,这就是计划。 但是,了解二极管的额定电流后,我可以选择尽可能低的电阻,而不会将其吹起。 由于RC常数较低,因此可实现更快的通信速度。 我在其他芯片上看到了10mA和5mA (我不知道它们实际上会降低多少),所以只添加一些电阻器可能是一场赌博。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ATIS,

    明白了。 除了功率引脚和DAC的输出外,我们通常对任何引脚都提供10mA的限制,但这是一个较旧的器件,我无法肯定。  

    最佳,

    Katlynne Jones