This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05-Q1:Δ sigma调制器上的稳定时间和延迟之间的差异?

Guru**** 2925820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100398/amc1306m05-q1-difference-between-settling-time-and-latency-on-delta-sigma-modulator

部件号:AMC1306M05-Q1

大家好,  

请参阅 https://www.ti.com/lit/wp/sbaa359a/sbaa359a.pdf ,"表2. 性能在CCKIN = 20 MHz时,在ENOB和结算,延迟或带宽之间进行折让,使用Sinc3滤波器",它显示"延迟"和"结算时间"。 "延迟"和"稳定时间"之间有何区别? 您是否有任何图片可以解释它?

此致,
大池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ochi-san,

    很遗憾,我没有任何图片可供分享,但是沉降时间是沉降滤波器通过分步输入实现沉降所需的时间。 此时间通常为3*数据速率,其中数据速率可计算为OSR/fCLK。  延迟通常使用稍有变化的输入信号来测量。 因此,对于连续信号,可以看到延迟是过滤器稳定时间的一半。  

    无论哪种情况,均可忽略调制器的延迟,因为延迟的主要来源将来自过滤器。  


    此致,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,  

    感谢您的指示。 我知道什么是稳定时间,但不能理解什么是延迟... 当步进输入信号出现时,数字输出将发生变化;其数字输出值具有瞬态持续时间和稳定(=稳定)状态。

    • 对于稳定时间=3*数据速率,其中“3”表示sinc"3"过滤器? 如果CPU使用sinc"2"过滤器,则设置时间= 2*数据速率?
    • 对于延迟,设置时间是否包括延迟? 或者,我们是否必须将delta sigma响应时间视为"仅稳定时间"或"稳定时间+延迟"? 此响应时间对于过电流快速响应回路非常重要。   
    • 您知道C2000 MCU可以配置为第三阶数字窦性滤波器之外的其它滤波器吗?  

    此致,
    大池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ochi-san,

    • 对于稳定时间=3*数据速率,其中“3”表示sinc"3"过滤器? 如果CPU使用sinc"2"过滤器,则设置时间= 2*数据速率?
      • 您回答正确。 我对不清楚表示歉意。 稳定时间可被视为过滤顺序*数据速率
    • 对于延迟,设置时间是否包括延迟? 或者,我们是否必须将delta sigma响应时间视为"仅稳定时间"或"稳定时间+延迟"? 此响应时间对于过电流快速响应回路非常重要。   
      • 延迟可被视为延迟时间,并使用不同的模拟输入/连续信号进行测量。  
    • 您知道C2000 MCU可以配置为第三阶数字窦性滤波器之外的其它滤波器吗?  
      • 是的,我相信有提供的{c1,{c2和{c3过滤器选项。  

    此致,

    亚伦